结果:找到"KiCad EasyEDA LCEDA",相关内容57条
- easyeda迁移到lceda
- 请问下,easyeda的工程怎么迁移到lceda上?只能手动导出导入吗?
- 所属专栏: 使用教程 标签: easyeda 发帖人:也许悲情 发帖时间:2021-11-11 12:42:00
- 是否有支持导出KiCad格式的计划?
- 网页CAD虽然方便,但是体验始终比不上桌面原生的CAD。希望能早日把这件事提上日程。
- 所属专栏: PCB设计 标签: KiCad EasyEDA LCEDA 发帖人:wc7086 发帖时间:2021-08-15 21:44:00
- LCEDA什么时候支持KiCad工程的导入导出呢?
- LCEDA什么时候支持KiCad工程的导入导出呢?KiCad也是开源的EDA工具,既然支持商业EDA工程的导入,顺便也支持下开源EDA的导入导出难度也不是很大。
- 所属专栏: Layout布线 标签: LCEAD KiCad 发帖人:taotieren 发帖时间:2020-12-10 23:30:00
- 【教程】导出立创EDA文件为Kicad格式
- 这里只提供连接,具体用法需要自行摸索了。转换PCB,原理图不支持https://wokwi.com/easyeda2kicadhttps://github.com/wokwi/easyeda2kicad转封装,这个作者小哥还在开发中https://github.com/RigoLigoRLC/LC2KiCad
- 所属专栏: 使用教程 标签: Kicad 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2020-04-10 19:44:00
- 【试验】用钢网手工贴装SMT打样的剩余器件
- SMT打样了一块板子,上面的有好几片不能贴的密脚器件,需要拿回来自己装。本人手比较残,总是确定不好上锡量,决定搞一块钢网来刷未贴装的器件,然后用风枪吹。于是做了个SMT打样加钢网手工贴装的试验板。SMT打样的板子已经贴了一些器件,做钢网要贴合得好,必须在这些已经贴装的器件上开孔。器件在画封装的时候都会做一个边界层,可以用来检测是否干涉。在KiCad中这一层叫Courtyard,我把已经贴装的器件的边界层复制到Paste层,然后再用合并了边界层的Paste层去做钢网,这样已经贴装的器在钢网上就是一个和它边界一样大的孔。下钢网单的时候只能单独下,因为已经SMT的PCB订单不能再下钢网了。下单的时...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-07-27 12:22:00
- 初识EasyEDA
- 刚刚注册了EasyEDA账号,感觉不错,适合初学者,有经验的工程师还是感觉不适应,毕竟习惯难改;好多功能不会用,现在我还没找到创建封装的入口,希望有详细教程;资源共享给大家带来了方便,只是网页打开像蜗牛,应该不是网络问题,打开其他网页没问题;最后,为国产软件加油,我想翻译成越南语,如果提供菜单文档的话;
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EasyEDA 发帖人:水上漂老张 发帖时间:2017-11-25 14:16:00
- EasyEDA/LCEDA桌面客户端正式发布
- 国内知名的电路设计软件EasyEDA正式推出桌面客户端下载,运行比网页版更流畅。安装包不到60M,比其他EDA上GB的大小,轻量不少。目前提供Windows版,Linux版和MacOS版正在开发中。国内版下载地址:https://lceda.cn/page/download
- 所属专栏: 原理图设计 标签: LCEDA EasyEDA 客户端 下载 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2017-08-10 15:47:00
- EasyEDA的PC端什么时候发布
- EasyEDA的PC端什么时候发布,之前看到过一个帖子说是六月底七月初,现在已经是中旬了,还留了QQ号可以索取尝鲜版,邮箱发过去也没啥回应。
- 所属专栏: PCB设计 标签: EasyEDA PC端 发帖人:chiyue 发帖时间:2017-07-15 08:31:00
- easyeda绘制的PCB有办法转成dxf吗?
- easyeda绘制的PCB有办法转成dxf吗?因为我们结构需要用我的图去做结构方面的工作。有办法吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: easyeda dxf 发帖人:青青子衿 发帖时间:2017-07-04 16:47:00
- 【瑞生网分享】PCB电路板制作软件EasyEDA测评-云端画板
- 作者:瑞生发表于:2016-10-13阅读:1,949次感谢科技老顽童的使用心得分享!正值立创电子节来临之季,也可尝个试(国内单机版也在努力布署中),期待大家参赛的好消息!瑞生网http://www.rationmcu.com版权所有由于调试需要,刚画了一个0~25mA信号发生器。与以往画板不同的是,这次我是在云端画的。我使用的画图软件名称叫做EasyEDA,这是一款在浏览器上进行操作的免费的画图软件。有人说,那岂不是必须有网才能用?答:错!。只要你用浏览器打开过EasyEDA,即使断了网也可以使用。只是离线使用的保存文件方法与在线使用的保存方法略有不同,详见官方手册。因为一天中还有其它事情...
- 所属专栏: PCB打样 标签: EasyEDA 发帖人:沐阳展颜 发帖时间:2017-05-24 11:19:00
返回